结果:找到"立创EDA专业版 efoo 封装",相关内容1000条
- 立创EDA专业版V2.1.52无法导出efoo?
- 在蓝桥杯比赛的时候,这次要求画一个封装然后提交.efoo文件,但是我根本无法导出efoo文件,切换了全离线、半离线都不行,根本弹不出系统的那个另存为窗口非常绝望,我想知道这是软件bug还是什么别的问题版本是V2.1.52就像这样,它只会弹出一个保存成功,但是根本没有那个另存为的弹窗非常绝望换了一台电脑,安装同样的版本,结果一样。以管理员身份启动结果也一样
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 efoo 封装 发帖人:金平糖0011 发帖时间:2024-04-15 09:07:00
- 立创eda专业版二极管的封装错误
- 我用立创eda专业版画了一个板子,版本号是V2.0.29,器件SS36_C16015的封装应该是错的,和规格书上的不一致。这是规格书上的,画竖线的是阴极这是立创eda上的,看上去好像没问题,但是引脚的关联反过来了!立创eda应当提供一个报告封装错误的通道,这样的错误都找不到地方申诉,只能来这里发帖。而且我这个幸好是小批量手贴,万一大批量就麻烦了!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda专业版 封装错误 发帖人:weilannnn 发帖时间:2023-05-24 10:10:00
- 立创eda专业版客户端无法使用系统3D封装
- 如图,我立创eda专业版使用的是半离线模式,有2个问题1.创建新元件时,在绑定3d模型时,列表里没有“系统库”,但是在在符号和封装中都可以使用系统库呀,不知道为什么2.就算不能使用系统3d模型,我使用自己的模型(从PCB中导出3d文件,删掉底层PCB,保存为step类型),在SolidWorks里看是有色彩的,就像下面这样但是导入eda后,显示的是灰色,不知道是什么问题虽然不影响PCB制作,但是使用过程中确实觉得不是很方便,不知道是不是软件本身的问题,希望尽快修复下1.创建新元件可以使用系统3d封装库2.导入3d模型可以正常显示颜色,而不是灰色
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda专业版 3d封装 发帖人:科技宅快乐水 发帖时间:2022-10-10 22:49:00
- 专业版封装管理器卡顿问题
- 问题:立创eda专业版在封装管理器中批量修改封装会造成卡顿现象,严重的会卡退网页单个修改时已经在卡顿了,在勾选多个器件时基本就成ppt了,要是批量修改网页就直接死机用的是谷歌浏览器,版本是立创eda专业版的版本是v1.6.22在这之前的一个版本也是这样的情况
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 封装管理器 封装修改 发帖人:ns123 发帖时间:2022-04-15 19:01:00
- 立创EDA专业版若干问题
- 使用了较长时间立创EDA标准版,我从一个小电子知识小白开始,第一个也是唯一一个接触的layout工具就是立创EDA,从画一些简单的连接板,到设计一些复杂的(器件1000+)工控主板.是立创EDA提供了这个简易但不简单的工具,得以让我一个门外汉也可以创作专业的电子设备,在此充分肯定立创EDA,C充分感谢立创的研发同志们,你们辛苦了..最近画一些复杂的电路,标准版已经卡的心理崩溃了,例如下图只有400+元器件的图,随便拖动一个器件都得响应好久,丝毫没有得心应手的体验.因此最近开始了解专业版.关于专业版使用了两天,从流畅度体验来说,完全碾压标准版,没有丝毫的卡顿现象.于是,按照稳当尝试把标准版的工...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 立创EDA专业版 发帖人:创客小新 发帖时间:2021-11-15 16:18:00
- 自定义图纸重新修改后,原理图使用时无法更新
- 1、自定义原理图图纸后,在原理图中使用时,始终是显示的第一个版本的模式,后面修改了自定义图纸后,原理图中都无法更新,重新切换图纸符号也无法更新。2、自定义图纸中使用了工程名称这些,把他和方框居中对齐了,但是到了原理图后位置却向下了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-10-24 08:54:00
- 导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致
- 专业版一直报错:导线GND连接了含有“全局网络名”属性的符号,但其名称与“全局网络名”的值不一致把接地方式改了几种模组,都报同样的错误,请问是什么情况?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 专业版 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:33:00
- 谈谈我对立创EDA专业版的认识——一个玩Arduino玩了5年的开发者
- 一、我是什么时候注册立创EDA的?其实我在2016年就注意到了EasyEDA。那时还没有立创EDA,只有EasyEDA。2017年3月11日,和往常一样,泡在实验室的我,想着尝尝鲜,注册了EasyEDA。二、我怎么看待立创商城并购EasyEDA?在2017年3月31日,在深圳,立创立创商城并购了EasyEDA,并随后不久就有了立创EDA。对于资方,也就是立创商城来说,我认为这是一个极大的战略智慧。因为在当前这个浮躁的社会,已经越来越少的人愿意赚慢钱。在相当长的一段时期里,包括现在,EasyEDA不能快速给立创商城带来可观的效益,只是微薄的引流作用。因为立创商城的物料确实不能说是一个最好的选择...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:ArduinoOTA 发帖时间:2021-03-05 12:25:00
- 立创EDA专业版不同浏览器数据同步的问题
- 最近刚开始尝试立创EDA专业版,工程是从标准版导过来的。我使用的是客户端,我发现我通过客户端进入立创EDA专业版修改了PCB和原理图,并且保存之后,如果这时我换个浏览器进入立创EDA专业版(谷歌浏览器),发现我之前保存的工程PCB和原理图都不是最新的状态,整个工程更像是刚导入之后的状态,看起来数据没有更新。不知道说清楚没有。请问下这是我哪里操作不当造成的吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:EmpYuan 发帖时间:2021-02-05 20:00:00
- 立创EDA专业版
- 如果标准版是用来学习或者简单电路应用,看到立创EDA专业版,emm第一感觉有点AD,甚至orcad那味儿了~1.建议可以参考orcad能有一个元器件管理器,对电路的元器件的所有的属性可以批量更改。2.把标准版的工程导入到专业版,貌似原理图的框架和图纸信息没有了。兼容性问题?3.像差分,BGA扇出这些功能还是要有的希望尽快出客户端版本!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 发帖人:郭铁锅Cloud 发帖时间:2021-01-08 13:41:00
返回